欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

LCA中设计的重要性

  • 2022.03.17 20:32:45
  • 米思米
  • 1192

 从构想到制造图纸制图的设计业务完成状况,基本决定了LCA(低成本自动化)的成功与否。

 所谓设计,是指设计师思考并创建与要制造的LCA相关的所有信息(LCA性能、制造所需的图纸信息、使用信息)的工作。从设计到完成LCA的流程如【图1】所示。

                                              LCA中设计的重要性

【表1】降低LCA成本与LCA设计的关系

降低采购产品的成本

(1)常用于VR设计手法中的“固定部分”
(2)依靠兼容设计抑制外购部件的闲置,降低
LCC成本
(3)选择适当的规格(避免规格过高)

降低加工产品的成本

(4)采用可降低加工成本的设计(材料选择、形状、公差等)
(5)采用可减少部件数量的设计

降低组装/维护的成本

(6)采用易组装设计(组装标准、组装方向、通用零部件等)
(7)采用易于拆解、维修的设计等

 为了能够实现LCA,先利用手绘草图等固化创意,然后再推动从绘制设计图纸到绘制生产图纸的工作。到目前为止,设计过程是将一个想法的抽象概念转化为图纸信息的工作。
 设计工作完成后,就是根据设计图纸制造零部件以及采购外购品,并对其进行组装以及编程等工作。这些工作内容都是按照“设计”所决定的内容而进行。因此,优秀LCA的实现,取决于优秀的设计。
 包括 LCA 在内的生产设备由螺钉和弹簧等外购部件、如电机等外购机械元素以及由材料加工而成的机加工部件(包括控制程序)所组成。各部分的降本思路整理如下。同时,我对装配工作和维保工作的降本与设计的关系也进行了整理。从这张表中我们可以看出,LCA成功与否的比率很大程度上取决于设计。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities